This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:10Base-T 谐波合规性测试

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812819/dp83848k-harmonic-of-10base-t-compliance-test

器件型号:DP83848K

大家好

如果我们问 DP83848K、您会介意吗?

客户对"10Base-T 谐波合规性测试"有疑问。

在此测试中、它们需要所有"1"或"0"输出数据进行测试。
它们还需要模 板测试的随机模式输出。
是否可以使用寄存器设置配置以下内容?
所有"1"或"0"输出数据
随机模式输出

我们知道 DP83822可以配置这些器件。
如果包含机密信息、请通过 E2E 上的私人消息发送。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我相信这个问题之前已经在 e2e 上得到了解答。 请使用此链接 :https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/452875/1634364

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    非常感谢您的帮助。

    我们还 需要所有"0"用于合规性测试的谐波。
    以下设置是否正确?

    1. 强制执行10Base-T、全双工(将0x0100写入地址0x00)
    2. 强制10Base-T 正常链路并禁用 Jabber (将0x0845写入地址0x1A)
    3. 启用10Base-T 全0模式(将0x0010写入地址0x1B)


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    我们猜您的日子太忙了、但您能否给我们上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    很抱歉打扰您、但您能否给我们上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的 Hirotaka-San。