Other Parts Discussed in Thread: DP83848K
大家好
如果我们问 DP83848K、您会介意吗?
客户对"10Base-T 谐波合规性测试"有疑问。
在此测试中、它们需要所有"1"或"0"输出数据进行测试。
它们还需要模 板测试的随机模式输出。
是否可以使用寄存器设置配置以下内容?
所有"1"或"0"输出数据
随机模式输出
我们知道 DP83822可以配置这些器件。
如果包含机密信息、请通过 E2E 上的私人消息发送。
此致、
大田松本