This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:CML 输出电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786654/onet1151l-cml-output-current

器件型号:ONET1151L

您好!

我正在尝试了解85mA p-p 调制电流规格、接下来有两个问题:

1)  85mApp 调制电流规格是指可提供给外部(10 Ω)负载的电流规格,还是指内部差分对灌电流本身?

如果规格是指内部灌电流、则负载上似乎只有一半的电流(42.5mA)可用。

2)  MOD 引脚上的电压合规性是多少?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1)。 是的、您的理解是正确的。 85mA 是指向10 Ω 负载提供85mA。
    2)。 为10 Ω 负载提供85mA 电流意味着我们具有大约850mV 的峰间摆幅。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Nasser 确认数据表 MOD 电流是指提供给负载的电流。 我有一个后续问题:随着负载电阻的增加、可以产生的最大电压是多少? 对于示波器、如果负载电阻增加、在电阻崩溃之前、可以在电阻上表示多少电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据我们的分析、我们应该能够在输出崩溃之前将电阻增加到大约50欧姆。 最大电压为1.5V。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认摆幅。 我有一个后续问题:

    当 ONET1151L 输入为脉冲逻辑 true 时,OUT+脉冲负电压还是正电压流入50 Ω 负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当输入为脉冲逻辑真 OUT+脉冲负时。 通过寄存器0x00[2]、您可以更改此极性。
    此致、Nasser