请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET1151L 您好!
我正在尝试了解85mA p-p 调制电流规格、接下来有两个问题:
1) 85mApp 调制电流规格是指可提供给外部(10 Ω)负载的电流规格,还是指内部差分对灌电流本身?
如果规格是指内部灌电流、则负载上似乎只有一半的电流(42.5mA)可用。
2) MOD 引脚上的电压合规性是多少?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试了解85mA p-p 调制电流规格、接下来有两个问题:
1) 85mApp 调制电流规格是指可提供给外部(10 Ω)负载的电流规格,还是指内部差分对灌电流本身?
如果规格是指内部灌电流、则负载上似乎只有一半的电流(42.5mA)可用。
2) MOD 引脚上的电压合规性是多少?
感谢你的帮助