请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 大家好、
我的客户希望使用 SMBus 模式、数据表显示了以下有关 FULLPWRMGMTz/SMBA1引脚的信息。 
我知道 FULLPWRMGMTz/SMBA1引脚应设置为高电平以设置"SMBus 从地址位1 = 1"。
但是、在这种情况下、"不支持电源开关"。
如果我的客户想要设置"支持电源开关"、 他是否应该在上电复位后通过 SMBus 主机覆盖 fullPwrMgmtz 位?
此致、
雅丽塔