This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:FULLPWRMGMTz/SMBA1引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814521/tusb4020bi-fullpwrmgmtz-smba1-pin

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

我的客户希望使用 SMBus 模式、数据表显示了以下有关 FULLPWRMGMTz/SMBA1引脚的信息。



我知道 FULLPWRMGMTz/SMBA1引脚应设置为高电平以设置"SMBus 从地址位1 = 1"。
但是、在这种情况下、"不支持电源开关"。
如果我的客户想要设置"支持电源开关"、 他是否应该在上电复位后通过 SMBus 主机覆盖 fullPwrMgmtz 位?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、在 SMBus 模式下、SMBus 主机应为 首选应用设置 fullPwrMgmtz 位。