This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:数据转换延迟

Guru**** 2560950 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814330/tfp401-data-transition-delay

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件: TFP410

对于一个项目、我必须接收 TMDS 信号、执行一些神奇的操作并在之后进行传输。

基本上:TFP401 -> 做些什么-> TFP410

(此块也应级联多次)

 TFP401和 TFP410增加了多少延迟? 它都是一 个"数据 CLK"吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    TFP401的延迟将处于 2至3像素时钟周期范围内、并且是确定性的。 TFP410的延迟大约为1个时钟周期。

    此致、

    I.K.