Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401 主题中讨论的其他器件: TFP410
对于一个项目、我必须接收 TMDS 信号、执行一些神奇的操作并在之后进行传输。
基本上:TFP401 -> 做些什么-> TFP410
(此块也应级联多次)
TFP401和 TFP410增加了多少延迟? 它都是一 个"数据 CLK"吗?