请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD3S714-Q1 您好、先生、
请帮助您澄清以下问题吗?
谢谢
(1) VBUS_SYS (PIN14/PIN15)被用作输入并且 VBUS_CON (PIN2/PIN3)被用作输出?
(2) VBUS 路径电流方向是否从 VBUS_SYS (PIN14/PIN15)流向 VBUS_CON (PIN2/PIN3)?
(3) 如果 VBUS_SYS 由器件内部5V 供电,并且 VBUS_CON 通过 USB 连接器从另一个器件连接到5V,是否正常?