This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:TPD3S714-Q1 VBUS_CON 和 VBUS_SYS 设计问题

Guru**** 1550130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786826/tpd3s714-q1-tpd3s714-q1-vbus_con-and-vbus_sys-design-question

器件型号:TPD3S714-Q1

您好、先生、

请帮助您澄清以下问题吗?

谢谢

(1)  VBUS_SYS (PIN14/PIN15)被用作输入并且 VBUS_CON (PIN2/PIN3)被用作输出?

(2)  VBUS 路径电流方向是否从 VBUS_SYS (PIN14/PIN15)流向 VBUS_CON (PIN2/PIN3)?

(3) 如果 VBUS_SYS 由器件内部5V 供电,并且 VBUS_CON 通过 USB 连接器从另一个器件连接到5V,是否正常?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    我们会找到您的问题的答案、很快会向您提供反馈。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请在您有任何更新后提供反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    仍在等待您的反馈、是否有任何更新?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 请按以下方式查找我的评论:

    (1) VBUS_SYS (PIN14/PIN15)被用作输入并且 VBUS_CON (PIN2/PIN3)被用作输出?
    是的、VBUS_SYS 用于5V 电源输入、VBUS_CON 用于 USB A 类端口总线引脚。

    (2) VBUS 路径电流方向是否从 VBUS_SYS (PIN14/PIN15)流向 VBUS_CON (PIN2/PIN3)?
    是的、方向是从 SYS 到 CON。

    (3)如果 VBUS_SYS 由器件内部5V 供电,并且 VBUS_CON 通过 USB 连接器从另一个器件连接到5V,是否正常?
    VBUS_SYS 通常连接5V 系统电源(DCDC 输出),VBUS_CON 连接到 A 类端口总线引脚。 该器件将为电源系统中的5V 电压轨提供电流限制、电池短路和 ESD 保护。