Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
各位专家:
我们的客户有一个 TUSB8041用例、就是有时在 Android 操作系统和 Windows 操作系统之间切换、方框图如下所示。 现在他们发现了一个问题:
1.在 Android OS USB2.0中切换、可以检测到连接到下行 USB 端口的 U 盘。
2.然后使用 USB3.0切换到 Windows 操作系统。
3.然后再次切换到 Android OS USB2.0、将 U 盘设置 为下行 USB 端口、但无法检测到、除非您通过 GRSTZ 引脚重置 TUSB8041。
您知道这里有什么问题吗?
非常感谢!