This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:有关 TUSB8041不同操作系统应用问题的问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810580/tusb8041-questions-for-tusb8041-different-os-application-issues

器件型号:TUSB8041

各位专家:

我们的客户有一个 TUSB8041用例、就是有时在 Android 操作系统和 Windows 操作系统之间切换、方框图如下所示。 现在他们发现了一个问题:

1.在 Android OS USB2.0中切换、可以检测到连接到下行 USB 端口的 U 盘。

2.然后使用 USB3.0切换到 Windows 操作系统。

3.然后再次切换到 Android OS USB2.0、将 U 盘设置 为下行 USB 端口、但无法检测到、除非您通过 GRSTZ 引脚重置 TUSB8041。

您知道这里有什么问题吗?

  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们以前没有看到过这个问题。 是否在步骤3中检测到 TUSB8041、而未检测到 U 盘或两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    未检测到集线器和 U 盘、您是否对该设备的故障排除有任何其他想法?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读此常见问题解答博文、了解如何调试 TI 集线器。 这些是调试 TUSB8041的基本准则。 我会集中精力

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/719918?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。