大家好、E2E 会员
我们的客户正在考虑使用 DS90UH929-EVM 和 DS90UH940-EVM。
我们有锁定问题、详情请见此处。
・DS90UH929-EVM
- DipSW
- S2 (MODE_0):1(ON)/2-8 (OFF)
- S3 (IDX):1(开)/2-8 (关)
- S6 (MODE_1):1(ON)/2-8 (OFF)
・DS90UH940-EVM
- DipSW
- S1 (MODE_0):1(ON)/2-8 (OFF)
- S2 (MODE_1):1(ON)/2-8 (OFF)
- S4 (IDX):1(开)/2-8 (关)
DS90UH940-EVM 可以在连接 HDMI 电缆时锁定 FPD-Link 数据
DS90UH929-EVM。 将 DS90UH940-EVM wiltl 的锁定 LED 打开。
* HDMI 电缆承载480p 数据。
之后、我们断开了 HDMI 连接与 DS90UH929-EVM 的连接。
锁定指示灯将关闭。
然后、我们将 HDMI cacle 重新连接到 DS90UH929-EVM。
DS90UH940-EVM 未锁定。
锁定指示灯将闪烁。
DS90UH940-EVM 好像是重复复位。
召回率为100%。
注释。 当 HDMI 电缆承载720p 数据时、我们不会再现它。
您是否有关于此问题的信息?
此致、
NAO