This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1EVM:在 HDMI 电缆插入和拔出后不会锁定

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807983/ds90uh929-q1evm-does-not-lock-after-insertion-and-removal-at-hdmi-cable

器件型号:DS90UH929-Q1EVM

大家好、E2E 会员

我们的客户正在考虑使用 DS90UH929-EVM 和 DS90UH940-EVM。

我们有锁定问题、详情请见此处。
・DS90UH929-EVM

- DipSW
- S2 (MODE_0):1(ON)/2-8 (OFF)
- S3 (IDX):1(开)/2-8 (关)
- S6 (MODE_1):1(ON)/2-8 (OFF)

・DS90UH940-EVM

- DipSW
- S1 (MODE_0):1(ON)/2-8 (OFF)
- S2 (MODE_1):1(ON)/2-8 (OFF)
- S4 (IDX):1(开)/2-8 (关)


DS90UH940-EVM 可以在连接 HDMI 电缆时锁定 FPD-Link 数据
DS90UH929-EVM。 将 DS90UH940-EVM wiltl 的锁定 LED 打开。
* HDMI 电缆承载480p 数据。

之后、我们断开了 HDMI 连接与 DS90UH929-EVM 的连接。
锁定指示灯将关闭。

然后、我们将 HDMI cacle 重新连接到 DS90UH929-EVM。
DS90UH940-EVM 未锁定。
锁定指示灯将闪烁。
DS90UH940-EVM 好像是重复复位。
召回率为100%。

注释。 当 HDMI 电缆承载720p 数据时、我们不会再现它。

您是否有关于此问题的信息?

此致、
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在我的身边尝试此操作、并告诉您我是否可以重复此问题。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    感谢你的答复。
    我正在等待您的更新。

    下面是有关此问题的复制视频。
    其他信息:使用 DS90UB929-EVM 和 DS90UH940-EVM 时未重现此问题。
                       我想这个问题只涉及 DS90UH929-EVM

    e2e.ti.com/.../480p_5F00_reconnect_5F00_190603.mp4

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    您计划何时重复此问题?
    很抱歉、您来了、但我们的客户电路板上也出现了此问题
    我们的当前状态是、我们现在正处于该项目的非常重要的连接测试中。

    我希望您能尽快解决这个问题。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    你有更新吗?
    请告诉我您的当前状态。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nao、

    我使用我的设置对此进行了测试、但我看不到 EVM 的问题。  

    当两个器件处于良好和不良状态时、您能否提供它们的寄存器转储? 我想做一个比较。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    感谢你的答复。
    我将向客户申请。

    我有一项请求。
    您能否观看有关测试过程的视频?

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在进入办公室时上载一个视频。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    谢谢。 我正在等待您的更新。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保也获取寄存器文件。

    谢谢!

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    我们的客户正在该项目中执行其他测试。
    因此、它们无法很快得到寄存器转储。

    因此、我想首先检查客户和您之间的测试环境。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    抱歉。 我意外点击了"解决"按钮。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    感谢你的答复。
    我附加了一个寄存器转储。

    -其它信息
    我重新确认了此问题的环境。
    我们将 HDMI 电缆连接到 HDCP 安全内容时出现了此问题。
    例如、DVD 和蓝光播放器输出。
    尤其是在播放视频时会发生这种情况。

    这不会发生在无 HDCP 安全内容上。
    Ex) Windows PC 和 BeagleBone HDMI Display 输出。
    您的测试环境也是如此。 我想。

    那么、您可以在 DVD 或蓝光播放器上重新测试它吗?

    注意:这也发生在 UH949-UH940上。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6746.register_5F00_dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nao、

    这只是一组寄存器转储。 该设置的条件是什么。 它们是在锁闪烁时获取的吗?

    我需要进行好与坏的比较。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    抱歉。

    - dvd_ng_uh929.nRD 和 dvd_ng_uh999.nRD
     -坏情况
     - 当锁闪烁时会拍摄。

    - rp_guy_uh929.nRD 和 rp_guy_uh9a.nrd
     好的例子
      e2e.ti.com/.../rp_5F00_good_5F00_uh929.zip

     您是否能够在您的一侧重现此问题以使用 DVD 播放器?

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    你有更新吗?
    您 是否能够在您的身边重现此问题?

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    你有更新吗?

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley

    这是我们确认的摘要。

    1.许多 DVD 播放器出现此问题。
    播放器列表在此处。
    ==== 测试 DVD 播放器===
    Sony UBP-X700 (www.sony.com/.../ubp-x700)
    Toshiba SD-BP900S
    Punpkin PD05-10006W2019C0206
    A 级 APB-1331
    索尼 B发展局 S1100
    Panasonic DMP-BDT330
    ===========================

    2. ISR (0xC7):[2](IS_AUTH_FAIL)在发生此问题时为"1"。

    3.如果在重新连接 HDMI 电缆之前将929寄存器0xC3[0]转至1 (HDCP_EN)、则不会再次出现此问题。

    4.此问题也会重现 UH929/UH940和 UH949/UH940的组合。

    HDCP 密钥未通过 DS90UH929/949认证为正确的方式。
    从这一点可以清楚地看出、认证模块在 DS90UH929/949上存在一些问题。

    您能不能就此发表评论?

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charley

    由于您的反馈对于我将 报告发送给我的客户是必要的、

    如果您能在6月24日回复我,我将不胜感激。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至离线讨论