This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:什么是"link"它是如何建立的?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785121/dp83867is-what-is-link-and-how-is-it-established

器件型号:DP83867IS

我有一个 Xilinx 评估板(KCU116)、它将83867 PHY 用于以太网接口。  通过使用示例设计、PHY 在连接到运行 Linux 的戴尔笔记本电脑时能够完美工作。  我在连接到其他 PC 以及传输数据时没有遇到任何问题。

我需要帮助的问题是、当我尝试用一根电缆连接两个 KCU116评估板时。  我没有连接。  如果我在板之间安装 GigE 交换机、则它们链接正常。  我花了相当多的时间来深入了解数据表和代码、但我无法让这两个字符相互链接。

在使用直电缆连接两个板的情况下、我观察到 PHY 无法自动协商。  当我安装交叉电缆时、PHY 将自动协商、但不会建立链路。  如果我通过 GigE 交换机连接两个板、它们会自动协商并进行链接。

问题:

1. 为什么自动 MDIX 功能看起来不起作用?

2. 什么是"链接"?建立链接的步骤是什么?

什么 是"远程故障"。  我在 BMSR 的位4 (0x01)、位13 ANLPAR (0x05)中看到了这一点

如  BMSR 位0中所述、什么是"扩展功能"

 5、什么是协议选择位以及如何在 ANAR (0x04)的位4:0中定义它们

6. 将使2 83867 PHY 相互链接的黄金/验证寄存器写入序列是什么?

参考文献:
SNLS504B–2015年10月–2017年3月修订
SNLA246A–2015年10月–2016年4月修订

谢谢、
ED

千兆位以太网 DP83867is

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    如果两个板在使用开关时工作正常、但彼此不能正常工作、则它们很可能具有相同的配置。

    以下配置可能会影响链接过程:
    -自动协商启用/禁用
    -加快广播速度
    -MDI/MDIX 配置
    -主/从配置(仅限千兆位)

    为了确认电路板具有预期的配置、您是否可以从两个电路板转储寄存器以进行检查? 请注意、如第8.4.2.1节"扩展地址空间访问"中所述、0x1F 以上的寄存器需要间接寄存器访问。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen