Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
我有一个 Xilinx 评估板(KCU116)、它将83867 PHY 用于以太网接口。 通过使用示例设计、PHY 在连接到运行 Linux 的戴尔笔记本电脑时能够完美工作。 我在连接到其他 PC 以及传输数据时没有遇到任何问题。
我需要帮助的问题是、当我尝试用一根电缆连接两个 KCU116评估板时。 我没有连接。 如果我在板之间安装 GigE 交换机、则它们链接正常。 我花了相当多的时间来深入了解数据表和代码、但我无法让这两个字符相互链接。
在使用直电缆连接两个板的情况下、我观察到 PHY 无法自动协商。 当我安装交叉电缆时、PHY 将自动协商、但不会建立链路。 如果我通过 GigE 交换机连接两个板、它们会自动协商并进行链接。
问题:
1. 为什么自动 MDIX 功能看起来不起作用?
2. 什么是"链接"?建立链接的步骤是什么?
什么 是"远程故障"。 我在 BMSR 的位4 (0x01)、位13 ANLPAR (0x05)中看到了这一点
如 BMSR 位0中所述、什么是"扩展功能"
5、什么是协议选择位以及如何在 ANAR (0x04)的位4:0中定义它们
6. 将使2 83867 PHY 相互链接的黄金/验证寄存器写入序列是什么?
参考文献:
SNLS504B–2015年10月–2017年3月修订
SNLA246A–2015年10月–2016年4月修订
谢谢、
ED
千兆位以太网 DP83867is