请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83640 你好
我的客户 正在使用 DP83640上的 OSC。
但晶体 OSC 正常、 但 MEMS OSC 异常。
晶体 OSC:ASE-25.000MHZ-LC-T
MEMS OSC:DSC6001CI2A-025.0000
使用 DSC6001CI2A-025.0000的 RX 波形
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我附上 MEMS OSC 数据表。
您能否检查 DSC6001CI2A 是否适用?
此致