This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:MEMS OSC 是否可用?

Guru**** 2535610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783195/dp83640-is-the-mems-osc-available

器件型号:DP83640

你好

我的客户  正在使用 DP83640上的 OSC。
但晶体 OSC 正常、 但 MEMS OSC 异常。
晶体 OSC:ASE-25.000MHZ-LC-T
MEMS OSC:DSC6001CI2A-025.0000
使用 DSC6001CI2A-025.0000的 RX 波形
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    您探测了哪些信号引脚?

    您能否使用振荡器提供相同的图?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我附上 MEMS OSC 数据表。

    您能否检查 DSC6001CI2A 是否适用?

    此致

    e2e.ti.com/.../DSC6001CI2A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否回答以前的问题?

    ================================================================================
    您探测了哪些信号引脚?

    您能否使用振荡器提供相同的图?
    ================================================================================

    此致、

    Hung Nguyen