This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:数据表/EVM 用户指南不匹配

Guru**** 2901300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813625/tusb522p-datasheet-evm-user-guide-mismatch

器件型号:TUSB522P

您好!

TUSB522P 数据表和 EVM 用户指南(OS 和 DE 值)中的控制引脚值不匹配:

这来自数据表(2019年5月修订)

这来自 EVM 用户指南(2016年8月):

OS 高电压(1.1V 与1.2V)与 OS 高电平时的去加重比(-2.6、-5.9、-8.3与0、-3.5、-6.2)不匹配。

数据表似乎在 DE 值中存在错误、因为操作系统更改时该值似乎不会更改。 我无法分辨的 OS 电压。

您能验证正确的值吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照数据表中指定的表格操作、EVM 用户指南中的值不正确。