请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVS885 1. HVS885 IPX 和 Rex 的关系? 我将获取接地电阻以生成方波、输入到 MCU 以执行计数器。
解释:
A. 为了在 Rex 上有一个输出波形,将有一个 R connect to group。 它会影响 ILIM?
b. IPX 进入 PWM 10/90%占空比。 我将在 Rex 波形中获得多大的差异?
2. Rex 的速度是否与 IPX 相同?
Ex: Rex 有多长时间的延迟 IPX?