This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS885:SN65HVS885 RE 延迟

Guru**** 2931860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784893/sn65hvs885-sn65hvs885-re-delay

器件型号:SN65HVS885

1. HVS885 IPX 和 Rex 的关系? 我将获取接地电阻以生成方波、输入到 MCU 以执行计数器。
解释:

A. 为了在 Rex 上有一个输出波形,将有一个 R connect to group。 它会影响 ILIM?

b. IPX 进入 PWM 10/90%占空比。 我将在 Rex 波形中获得多大的差异?

2. Rex 的速度是否与 IPX 相同?
Ex: Rex 有多长时间的延迟 IPX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4786735:

     当 IPX 引脚 切换时、内部有一个反馈将打开该开关、以便 Rex 引脚 LED 输出变为高电平。

    我假设您的意思是 R 接地? ILIM 更改将受到您设计中根据以下公式设置的 Rilim 值的影响:

    我们没有 IPX 到 Rex 延迟时间 信息。 您的应用场景是什么、您是否能告知此延时为何对您的应用很重要?

    谢谢-

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您的应用场景是什么、您是否能告知此延时为何对您的应用很重要?

    我在 IPX 中有 PWM (24V)、我需要在 Rex (3.3V)中获得相同的 PWM 来执行计数器。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4786735:
    遗憾的是、此时无法获取延时时间信息。 如果您可以提供设置/原理图信息、则我可以订购器件和评估板来执行此测试。

    谢谢、
    海伦