主题中讨论的其他器件:DP83869、
我的板采用千兆位 FMC 模式设置、当连接到铜缆以太网的器件支持千兆位时、其工作性能非常出色、但当器件不支持千兆位时、它不工作。
我将 LED0设置为低电平、将 LED1和 LED2设置为低电平。 根据数据表、这应允许在100m 和千兆铜缆以太网上进行自动协商。 实际上、这种情况下、两个速度器件都会启动一个推进器链路、但连接100Mb 器件时、与另一个盒子的光学连接不起作用。 查看进入 SFP 笼的信号、这两种情况下的信号看起来都相同、但情况不同、因为当 FMC 箱中插入100Mb 设备时、另一个盒不连接。
我尝试设置光纤力模式、但这并没有什么不同。 数据表显示、当 LED0为0时、启用光纤自动协商、1为光纤强制模式。 但在其他地方、它表示光纤速度不依赖于自动协商。 这有点令人困惑。
那么、有没有办法使其正常工作、当100Mbit 器件插入铜缆以太网插孔时、光学器件将正确连接到另一个只有千兆位光学器件的盒子?
John S.