This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:千兆 FMC 模式下的 DP83869需要能够以千兆位或100Mbit 速度运行铜缆以太网

Guru**** 2436500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809222/dp83869hm-dp83869-in-gigabit-fmc-mode-need-to-be-able-to-run-copper-ethernet-at-either-gigabot-or-100mbit-speed

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我的板采用千兆位 FMC 模式设置、当连接到铜缆以太网的器件支持千兆位时、其工作性能非常出色、但当器件不支持千兆位时、它不工作。

我将 LED0设置为低电平、将 LED1和 LED2设置为低电平。 根据数据表、这应允许在100m 和千兆铜缆以太网上进行自动协商。 实际上、这种情况下、两个速度器件都会启动一个推进器链路、但连接100Mb 器件时、与另一个盒子的光学连接不起作用。 查看进入 SFP 笼的信号、这两种情况下的信号看起来都相同、但情况不同、因为当 FMC 箱中插入100Mb 设备时、另一个盒不连接。

我尝试设置光纤力模式、但这并没有什么不同。 数据表显示、当 LED0为0时、启用光纤自动协商、1为光纤强制模式。 但在其他地方、它表示光纤速度不依赖于自动协商。 这有点令人困惑。

那么、有没有办法使其正常工作、当100Mbit 器件插入铜缆以太网插孔时、光学器件将正确连接到另一个只有千兆位光学器件的盒子?

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据 IEEE 的定义、不能使用自动协商将光纤介质从1G 降级到100M。 必须提前知道它的速度为1G 或100M。

    因此、在 DP83869HM 上、我们提供两种不同的模式:

    1. 1G 介质转换器

    2. 100M 媒体转换器

    对于100M、您必须在100M MC 模式下配置 DP83869HM。 如果您需要进一步评估、请告诉我。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我希望光纤连接保持在千兆位、这是我希望以100M 运行的铜缆以太网连接。 我更改了自举以在铜缆以太网上通告10/100/1000、这似乎起作用了。 当我将100m 的设备接入 RJ45时、它似乎在100m 处连接。 查看进入 SFP 模块的 LVDS 信号、数据速率似乎没有改变、但100M 器件未连接到网络(即 DHCP 不提供 IP 地址)。 使用相同的自举、当我将千兆位设备插入 RJ45时、它以千兆位速度进行连接、并且它确实会获得 IP 地址。 DP83869、100M 器件和光缆另一侧的 FMC 的 LED 看起来一切正常。

    DP83869在铜缆以太网端口上的连接速度显然为100M、光纤看起来保持相同的频率、但由于100Mbit 器件无法获取 IP 地址、因此光纤端发生了一些变化。

    在9.5.1.8节中、对于1000M 介质转换器、如果 LED1和 LED2被捆绑在低电平、则应将1000/100通告给铜缆以太网端口上的链路伙伴。 我可能读错了、但在我看来、这表明它应该在光纤1000处工作、在铜缆100处工作。 这是我要尝试做的,但它似乎不起作用。

    表18显示了前两行的"光纤自动协商"和"光纤强制模式"、它看起来肯定与铜缆以太网自动协商不同、这两项实际上意味着什么?

    谢谢、

    John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在系统级别、将光纤保持在千兆位、而铜缆保持在100M 会导致数据速率失衡、并且系统可能会丢失数据包。 我不是很好的策略。 我建议选择100m 介质转换器模式、以防您的 Cu 处于100m 模式。

    如果您不确定 Cu 链路、然后添加外部微控制器、该微控制器可以查看 Copper Speed 的链路状态并根据 Cu 调整光纤速度。

    在光纤 AutoNeg 与强制模式下、IEEE 支持使用自动协商或强制模式建立1G 光纤的链路。 DP83869可配置为选择任何。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您现在就能正常工作了。 我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET