请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 尊敬的所有人:
对于 TPS65982DC、如果插入 USB3.0器件、TPS65982DC 集成式内部 DP/DM 开关是否会切换至正确的方向?
此外、有时插入 USB2.0器件时、系统无法识别该器件、可能的原因是什么? 它是否与信号积分问题相关? 在这种情况下应该检查什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.