This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982 USB2.0问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780869/tps65982-tps65982-usb2-0-questions

器件型号:TPS65982

尊敬的所有人:

对于 TPS65982DC、如果插入 USB3.0器件、TPS65982DC 集成式内部 DP/DM 开关是否会切换至正确的方向?

此外、有时插入 USB2.0器件时、系统无法识别该器件、可能的原因是什么? 它是否与信号积分问题相关? 在这种情况下应该检查什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    请给我一些反馈。
    在我们的测试中、我们发现插入 USB3.0器件时、有时无法识别 USB2.0、您能否帮助确认可能的原因以及应检查什么?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    DP/DM 线路没有内部开关。 某些设计将相应的线路连接到插座上。 您能否详细说明您的意思、即无法识别 USB2.0? 无法检测到 BC1.2充电? 还是与数据相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    在 TPS65982中、DP/DM 多路复用器集成在其中、插入 USB3.0器件时、有时 USB3.0器件可以识别它、但当 USB3.0器件无法识别它时、USB2.0器件应识别它、 但有时甚至在 USB 2.0设备中也无法识别它。
    我的意思是数据连接、而不是 BC1.2识别。
    我们不知道当 USB2.0器件无法识别时应检查什么。
    你有什么建议吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    对延迟回复表示歉意。 USB2.0/3.0连接和功能由连接的电缆和器件通告。 因此、对于您的示例、如果您要将传统器 件连接到 Type-C 端口、TPS65982或我们的任何其他 PD 控制器都无法确定所连接的器件是否能够支持 USB2.0/3.0。 很抱歉给您带来潜在的不便。

    希望这能够回答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对于 TPS65982DC、客户连接 PD 控制器中集成的 DP/DM 多路复用器、我想确认多路复用器是否正确切换、如果切换不正确、那么主机控制器无法识别 USB2.0器件、是否有任何方法可确认?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我不确定我是否理解您的问题。 如果非 PD USB2.0器件连接到 Type-C 端口、TPS65982或任何其他 PD 控制器将无法确定所连接的器件是否支持 USB2.0或 USB3.0。 这与内部多路复用器无关。

    TPS65982将根据所连接器件/电缆的 Rd 确定器件是否已连接、但仅此而已。

    希望这能更好地回答您的问题!