This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:IBIS 模型、具有规格工作温度范围、Vccb = 3.3V、Vcca = 1.8V

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787017/tca9517-q1-ibis-model-with-spec-operating-temperature-range-and-vccb-3-3v-vcca-1-8v

器件型号:TCA9517-Q1

您能否向我发送 Vccb = 3.3V、Vcca = 1.8V 且工作温度=-40°C 至125°C 的 TCA9517-Q1 ibis 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    Q1的 IBIS 模型与商业级相同、因此您可以在此处下载:

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby

    感谢您回答我的问题。

    商用 ibis 型号不超过85°C、这是一个问题(不涵盖我最坏的情况)。 此外、ibis 模型只有 Vcca = 0.9V、并且具有不可接受的巨大振荡行为。 如果您可以提供 Vcca = 1.8V 的模型、它将非常有帮助。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我需要联系 TI 的 IBIS 建模团队、看看我们是否可以这样做。

    -Bobby