请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517-Q1 您能否向我发送 Vccb = 3.3V、Vcca = 1.8V 且工作温度=-40°C 至125°C 的 TCA9517-Q1 ibis 模型?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否向我发送 Vccb = 3.3V、Vcca = 1.8V 且工作温度=-40°C 至125°C 的 TCA9517-Q1 ibis 模型?
谢谢你。