请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI84-Q1 你(们)好
我对 SN65DSI84-Q1的寄存器0x0A 有疑问。
尽管寄存器0x0A 的 PLL_EN_STAT 字段是一个时刻,但它从“1”变为“0”变为“1”。
如果 PLL_UNLOCK 保持为"1"、是否会发生这种情况?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对 SN65DSI84-Q1的寄存器0x0A 有疑问。
尽管寄存器0x0A 的 PLL_EN_STAT 字段是一个时刻,但它从“1”变为“0”变为“1”。
如果 PLL_UNLOCK 保持为"1"、是否会发生这种情况?
此致、
石田山
你(们)好 -san
很抱歉耽误你的回答。
感谢您的交流。
我不知道外部噪声测试的详细条件、但我认为噪声测试是在接近 IEC61000-4-2的标准下进行的。
我还有其他问题。
如果外部噪声导致内部寄存器被替换或默认、我们是否需要从"表2开始。 初始化序列"的 提示序列1?
或者、是否可以从内部序列2开始? 如果内部寄存器被重写或默认、是否可以从内部序列5开始?
此致、
石田山