This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:寄存器0x0A

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783650/sn65dsi84-q1-register-0x0a

器件型号:SN65DSI84-Q1

你(们)好

我对  SN65DSI84-Q1的寄存器0x0A 有疑问。

尽管寄存器0x0A 的 PLL_EN_STAT 字段是一个时刻,但它从“1”变为“0”变为“1”。
如果 PLL_UNLOCK 保持为"1"、是否会发生这种情况?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    我认为 PLL_UNLOCK 对 PLL_EN_STAT 没有任何影响。 我相信 PLL_EN_STAT 是寄存器0x0D 的冗余版本、不同之处在于它是只读寄存器、它只告知您是否已启用 PLL、而不是是否已锁定/解锁 PLL。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K. -san

    很抱歉耽误您的联系。
    非常感谢您的回答。

    我还有其他问题。 很抱歉、有多个问题、但我希望得到确认。

    -外部噪声的影响是否使寄存器值成为默认值?
    -默认寄存器的条件是什么?
    -在外部噪音测试期间,图片被放大。
    我是否需要重置电源以纠正这种现象? 如果您有其他方式、请告诉我。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    它应该是它们应该监控的错误寄存器0xE5 (PLL_UNLOCK)的位0。 与 PLL_EN 结合使用时、PLL_EN_STAT 仅告知您 PLL 已启用。 PLL_UNLOCK 将告诉您 PLL 是否已解锁。

    此外、外部噪声测试的条件是什么? 数据表规格要求任何 Vcc 引脚上的电源噪声低于50mVpp。 如果它们消除了噪声并且图片未返回、则可以尝试重新启动并再次执行初始化序列。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你(们)好 -san

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的交流。

    我不知道外部噪声测试的详细条件、但我认为噪声测试是在接近 IEC61000-4-2的标准下进行的。

    我还有其他问题。

    如果外部噪声导致内部寄存器被替换或默认、我们是否需要从"表2开始。 初始化序列"的 提示序列1?

    或者、是否可以从内部序列2开始?  如果内部寄存器被重写或默认、是否可以从内部序列5开始?

    此致、

    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    我认为、如果只需要重新配置寄存器、则可以从 Init Seq 5开始。 它们应首先禁用 PLL、然后在 Init Seq 6中重新启用它。

    此致、
    I.K.