https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786496/tca9555-setting-check
器件型号:TCA9555您好、E2E、
我们的客户希望使用 TCA9555来驱动 LED、该电路如下所示。 (LED 连接至3.3V)
每个 GPIO 内部驱动电流是否为1.8V/100k = 10uA? (100K 是内部上拉电阻器)
如果 GPIO 不使用、悬空或 所有 GPIO 将1M 电阻器连接到 GND 或 每个 GPIO 将每个1M 电阻器连接到 GND、哪一个更好?
3. INT 连接10k 至1.8V 是否优于1k,对吧?
4. 当 GPIO =L 时、R544、R546、R549和 R552没有问题。 但是当 GPIO=H 时 、电压是否为1.8V*(4.7/(100+4.7))? (R544、R546、R549和 R552 NC 可能更好)