Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS65981、 TPS65987
您好!
我 成功操作了 TPS65981EVM、并希望使用应用程序自定义工具更改固件/配置。 但是、闪存过程挂起、重启 TPS65981后、似乎对 应用程序自定义工具没有任何响应。 应用程序自定义工具中的"Re-Flash EVM Firmware"命令也会挂起。
是否有恢复 EVM 固件的方法?
此致
Roland
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981
您好!
我 成功操作了 TPS65981EVM、并希望使用应用程序自定义工具更改固件/配置。 但是、闪存过程挂起、重启 TPS65981后、似乎对 应用程序自定义工具没有任何响应。 应用程序自定义工具中的"Re-Flash EVM Firmware"命令也会挂起。
是否有恢复 EVM 固件的方法?
此致
Roland
尊敬的 Eric:
感谢您的回复。
我使用 的是应用程序自定义工具4.03、它适用于我的另一个 EVM (采用 TPS65987的 Power DUO)。
无论使用何种工具、SPI 擦除过程都将挂起。 我还尝试了 TPS6598x 实用程序 GUI 的最新版本进行编程。 同样的效果:擦除时工具挂起、需要硬地将工具杀死。
我已经订购了新的 SPI 闪存芯片、并将尝试更换 SPI 闪存。 我假设 应用程序自定义工具也可以对新芯片进行编程。
顺便说一下、我还在几天前发布了一个有关采用 TPS65987的 Power DUO EVM 的问题。 您也可以查看一下这个吗?
谢谢
Roland