This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:TPS65981不再响应 TPS6598x 应用程序自定义工具(刷写时工具挂起)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785219/tps65981evm-tps65981-doesn-not-respond-to-tps6598x-application-customization-tool-any-more-tool-hangs-when-flashing

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981TPS65987

您好!

我 成功操作了 TPS65981EVM、并希望使用应用程序自定义工具更改固件/配置。 但是、闪存过程挂起、重启 TPS65981后、似乎对 应用程序自定义工具没有任何响应。  应用程序自定义工具中的"Re-Flash EVM Firmware"命令也会挂起。

是否有恢复 EVM 固件的方法?

此致

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:TPS65981处于引导模式、SPI 闪存擦除会挂起、但在 SPI 闪存擦除过程中可以探测周期 SPI 信号。 闪存擦除过程看起来没有完成、因此闪存擦除挂起。

    有什么想法吗?

    BR Rolland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rolland、

    在闪存写入/擦除过程中、TPS65981不应与 SPI 闪存进行交互。 是否可以确认您正在使用应用程序自定义工具的最新版本? 此外、您是否在 FTDI 上将 SPI 线路的 DIP 开关设置为"Enabled"(已启用)?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    我使用 的是应用程序自定义工具4.03、它适用于我的另一个 EVM (采用 TPS65987的 Power DUO)。

    无论使用何种工具、SPI 擦除过程都将挂起。 我还尝试了 TPS6598x 实用程序 GUI 的最新版本进行编程。 同样的效果:擦除时工具挂起、需要硬地将工具杀死。

    我已经订购了新的 SPI 闪存芯片、并将尝试更换 SPI 闪存。 我假设 应用程序自定义工具也可以对新芯片进行编程。  

    顺便说一下、我还在几天前发布了一个有关采用 TPS65987的 Power DUO EVM 的问题。 您也可以查看一下这个吗?

    谢谢

     Roland

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    SPI 闪存可能存在错误。 替换它将是一个很好的测试。 是的、FTDI 和应用定制工具也可以对空 SPI 闪存芯片进行编程。 这不应该是问题。
    在 Power DUO EVM 上找不到您的其他线程。 您可以共享其链接吗?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    下面是我的 Power DUO EVM 问题的链接:

    e2e.ti.com/.../2899428

    注意:使用 TPS65981 EVM 时未出现解压问题。 我测试了 eCables 和普通 USB Type C 电缆。

    此致
    Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Roland。 我已经联系了 Adam 有关这个主题的信息。 我们将在该线程上向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric 联系 Adam。

    同时、我更换了 TPS65981 EVM 上的 SPI EEPROM。 但是、TPS6598x 实用程序 GUI 在擦除 SPI 闪存时挂起。 使用 I2C 的 TPS65981访问仍然有效、会导致 TPS65981模式启动。

    还有什么可能出错的想法吗?

    此致
    Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    您能否确认 FTDI 上的开关配置如下?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    谢谢。

    就在几分钟前、我使用旧版本的应用程序自定义工具(3.x)成功擦除 EVM 的 SPI 闪存并对其进行编程。 安装程序还重新安装了 FTDI 驱动程序、因此我认为这可能是问题所在、但这是推测、因为 I2C 始终工作、但 SPI 部分不工作。

    此致、感谢您的支持!
    Roland