Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1450 主题中讨论的其他器件: THVD1410
您好!
我对驱动器的输出电压有疑问。
在数据表第19页(针对 THVD1410和 THVD1450的9.4.1器件功能模式)中、输出 A (或 B)的状态为 H (或 L)。
如果电源电压为5V、状态 H 为5V、状态 L 为0V。 正确吗?
如果您有一些 A 和 B 输出电压的测试数据、可以分享吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi