This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:驱动器的输出电压

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785424/thvd1450-output-voltage-of-driver

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: THVD1410

您好!

我对驱动器的输出电压有疑问。

在数据表第19页(针对 THVD1410和 THVD1450的9.4.1器件功能模式)中、输出 A (或 B)的状态为 H (或 L)。

如果电源电压为5V、状态 H 为5V、状态 L 为0V。 正确吗?

如果您有一些 A 和 B 输出电压的测试数据、可以分享吗?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo、

    这里的 H 和 L 表示功能高电平或低电平。 确切的电压取决于总线负载。 例如、在总线上负载为60欧姆时、H 和 L 可能为4V 和1V。 如果没有负载、H 和 L 将接近电源轨、通常在0.4V 范围内。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢你的答复。
    总线上无负载意味着负载上没有端接电阻器?

    此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    是的、您的理解是正确的。 在这种情况下、驱动器会将总线拉至靠近电源轨的位置。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我知道。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Ryo Akashi