This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:背板侧的器件、如何设计电路?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812544/tca4311a-the-device-at-the-backplane-side-how-to-design-the-circuit

器件型号:TCA4311A

大家好、

我 的客户希望在背板侧使用器件、如何设计 电路? I/O 外设侧未通电。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    通常、TCA4311A 是一款用于确保热插入事件的器件、因此位于子卡而非背板侧。 客户是否使用该器件进行热插入、或者这是一种不同的应用?

    一种方法是在插入子卡之前禁用器件、然后在插入子卡后启用器件。

    -Bobby