This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:我可以用于同步以太网(SyncE)吗?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786032/ds125df111-can-i-use-for-synchronous-ethernet-synce

器件型号:DS125DF111

您好!

我可以将 DS125DF111用于 SyncE 吗?
您能告诉我 DS125DF111输出相位与输入相位相同吗?
我认为 DS125DF111内部 VCO 锁定和 VCO 相位锁定的25MHz 参考时钟具有 CDR 块中的输入相位、因此输入相位和输出相位应该相同、对吧?
对于 SyncE、输出 ppm 和相位应与输入 ppm 和相位相同。
请告诉我 DS125DF111可用于 SyncE。
谢谢你。

此致、
北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、
    参考时钟仅用于实现锁定。 实际上、一旦器件被锁定、您就可以断开参考时钟、器件将保持锁定状态。 一旦器件实现锁定、器件就会对传入信号进行频率和相位锁定。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、输入和输出相位关系将保持一致(同步)。 从输入到输出的总传播延迟将通过公式得出:1.5UI + 200PS。 对于具有100ps UI 的10Gbps 信号、总延迟将为300ps。

    此致、
    Lee