Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF111 您好!
我可以将 DS125DF111用于 SyncE 吗?
您能告诉我 DS125DF111输出相位与输入相位相同吗?
我认为 DS125DF111内部 VCO 锁定和 VCO 相位锁定的25MHz 参考时钟具有 CDR 块中的输入相位、因此输入相位和输出相位应该相同、对吧?
对于 SyncE、输出 ppm 和相位应与输入 ppm 和相位相同。
请告诉我 DS125DF111可用于 SyncE。
谢谢你。
此致、
北京