This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:终端兼容性问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780201/dp83640-terminal-compatibility-problem

器件型号:DP83640

你好,先生。

DP83640位于开关板内部的模块板上。

目前,当遇到 Siemens 7SJ82型号的终端时,将出现与丢失引脚兼容性问题。

如果更换不带 DP83640的端子或模块板、则不会导致问题。 只有当 DP83640连接到 Siemens 7SJ82型号的终端时、才会出现兼容性问题。

我们使用了2到3秒的冷冻喷雾或热风枪来发现情况更加严重。 这一切都在 IC 的工作范围内。

您是否有任何解决此问题的建议? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    与丢失的引脚兼容性问题:PHY 没有连接? 什么是"引脚丢失"

    问题是否可以重现或取决于温度(当您尝试喷雾时)?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geet:

    抱歉、是 Ping Loss。  我弄错了。

    问题始终可重现、当温度发生变化时会更加严重。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、DP838640能够与 Siemens Controller 链接、但在执行 ping 测试时、您会看到数据包故障。 情况随温度升高(或温度降低)而恶化?


    接下来、我想尝试的是、如果您连接两个 DP83640、

    a)是否连接?
    b)两个 DP83640之间的数据传输? 这是否也会导致错误?
    c)您能否检查 DP83640的时钟输入是否包含数据表规格?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geet:

    你好。 请参阅以下内容。 我可以获取您的电子邮件地址吗? 我可以为您提供更多信息。 感谢您的帮助~

    如果我理解正确、DP838640能够与 Siemens Controller 链接、但在执行 ping 测试时、您会看到数据包故障。

    情况 随温度升高(或温度降低)而恶化?

    AJ:是的。 只有 Siemens Controller 出现 兼容性问题。 其他 控制器正常。



    接下来、我想尝试的是、如果您连接两 个 DP83640、  

    a)是否连接?  

    AJ:是的。  是链路连接。   但也存在兼容性问题。

    b)两 个 DP83640之间的数据传输 ? 这是否也会导致错误?

    AJ:两 个 DP83640之间 是 RMII。 我无法检查它。  如果在 Siemens 7SJ82型号和 DP83640开关板之间放置一个非 DP83640开关板正常工作。

    c)您能否检查 DP83640的时钟输入 是否包含数据表规格?

    AJ:DP83640 时钟为50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AJ:是的。 是链路连接。 但也存在兼容性问题。 您能否详细解释兼容性问题?


    您能否共享原理图?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Geet:
    你好。
    兼容性问题是 ping 丢失。 例如、Ping 10次将是 Loss 1~2次。
    我可以获取您的电子邮件地址吗? 我可以为您提供原理图和 BD。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此主题、因为它现在在离线主题上讨论过。

    此致、
    GET