你好,先生。
DP83640位于开关板内部的模块板上。
目前,当遇到 Siemens 7SJ82型号的终端时,将出现与丢失引脚兼容性问题。
如果更换不带 DP83640的端子或模块板、则不会导致问题。 只有当 DP83640连接到 Siemens 7SJ82型号的终端时、才会出现兼容性问题。
我们使用了2到3秒的冷冻喷雾或热风枪来发现情况更加严重。 这一切都在 IC 的工作范围内。
您是否有任何解决此问题的建议? 感谢您的帮助~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,先生。
DP83640位于开关板内部的模块板上。
目前,当遇到 Siemens 7SJ82型号的终端时,将出现与丢失引脚兼容性问题。
如果更换不带 DP83640的端子或模块板、则不会导致问题。 只有当 DP83640连接到 Siemens 7SJ82型号的终端时、才会出现兼容性问题。
我们使用了2到3秒的冷冻喷雾或热风枪来发现情况更加严重。 这一切都在 IC 的工作范围内。
您是否有任何解决此问题的建议? 感谢您的帮助~
尊敬的 Geet:
你好。 请参阅以下内容。 我可以获取您的电子邮件地址吗? 我可以为您提供更多信息。 感谢您的帮助~
如果我理解正确、DP838640能够与 Siemens Controller 链接、但在执行 ping 测试时、您会看到数据包故障。
情况 随温度升高(或温度降低)而恶化?
AJ:是的。 只有 Siemens Controller 出现 兼容性问题。 其他 控制器正常。
接下来、我想尝试的是、如果您连接两 个 DP83640、
a)是否连接?
AJ:是的。 是链路连接。 但也存在兼容性问题。
b)两 个 DP83640之间的数据传输 ? 这是否也会导致错误?
AJ:两 个 DP83640之间 是 RMII。 我无法检查它。 如果在 Siemens 7SJ82型号和 DP83640开关板之间放置一个非 DP83640开关板正常工作。
c)您能否检查 DP83640的时钟输入 是否包含数据表规格?
AJ:DP83640 时钟为50MHz。