This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如果未连接 SATA 器件、TUSB9261是否可用作 USB 器件?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785385/tusb9261-does-the-tusb9261-work-as-a-usb-device-if-no-sata-device-is-connected

器件型号:TUSB9261

(1)我的设计需要实现以下功能、 当未连接 SATA 器件时、TUSB9261可以连接 USB 主机(例如 PC)、并通过 LED (GPIO6/7)指示 USB 连接速度(HS 或 SS)。

TUSB9261能做到这一点吗? (不是 TUSB9261-Q1)

(2)当我们要以超高速方式将 TUSB9261连接到 PC 时、能否断开 USB 电缆中的 DP 和 DM?

谢谢你。