Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 (1)我的设计需要实现以下功能、 当未连接 SATA 器件时、TUSB9261可以连接 USB 主机(例如 PC)、并通过 LED (GPIO6/7)指示 USB 连接速度(HS 或 SS)。
TUSB9261能做到这一点吗? (不是 TUSB9261-Q1)
(2)当我们要以超高速方式将 TUSB9261连接到 PC 时、能否断开 USB 电缆中的 DP 和 DM?
谢谢你。