This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:用于2.5V I/O 功能的 DP83867IS RGMII 接口

Guru**** 2555920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783140/dp83867is-dp83867is-rgmii-interface-for-2-5v-i-o-capability

器件型号:DP83867IS

大家好、

我的客户在 RGMII 模式下将 DP83867ISRGZT 用作 MAC 接口的设计之一。

它们提供3.3V 作为 VDDIO 电压。 您能否指定操作的方法。  

您能不能指定是否有方法操作 RGMII 接口以实现2.5V I/O 功能。

提前感谢您的支持。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    数据表明确指出、它支持3.3V、2.5V 和1.8V VDDIO。

    有关更多详细信息、请参阅数据表。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、

    感谢您的回复。
    我的问题是、器件是否在3.3VDDIO 下运行并且需要具有2.5V I/O 功能的 RGMII 接口。
    当器件@3.3VDDIO 时、是否有任何设置可获得2.5V I/O。

    此致、Shinu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    当器件在3.3V VDDIO 下运行时、没有设置可使用2.5V RGMII 运行。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    感谢您的参与。

    在不使用时、是否有办法将连接到 MAC 的 RGMII 接口保持在高阻抗状态或驱动为低电平(尤其是 RX_CLK、RX_D0-3和 RX_CTRL)。

    在器件复位期间、这些引脚的状态是什么?

    是否可以复位地址0x0032 (RGMIICTL)的位7以实现以下目的?

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您可以设置寄存器0x0的位10来将端口与 RGMII 接口隔离。 该位将使 RGMII 输出引脚处于高阻抗状态。

    您还可以在不使用时关闭 PHY。 断电由寄存器0x0位11控制。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Hung Nguyen