请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 大家好、
我的客户在 RGMII 模式下将 DP83867ISRGZT 用作 MAC 接口的设计之一。
它们提供3.3V 作为 VDDIO 电压。 您能否指定操作的方法。
您能不能指定是否有方法操作 RGMII 接口以实现2.5V I/O 功能。
提前感谢您的支持。
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在 RGMII 模式下将 DP83867ISRGZT 用作 MAC 接口的设计之一。
它们提供3.3V 作为 VDDIO 电压。 您能否指定操作的方法。
您能不能指定是否有方法操作 RGMII 接口以实现2.5V I/O 功能。
提前感谢您的支持。
此致、Shinu Mathew。