This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:图像卡在 TVP7002中

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811453/tvp7002-image-stuck-with-tvp7002

器件型号:TVP7002

大家好、

我的客户现在正在使用 TVP7002、当  寄存器0Bh、0Ch、0Dh  更改为0x80时、遇到图像卡住、我们还测试了 Vsync、 有一些 信号丢失。 当我们将 寄存器更改为0x90时 、问题 就会得到解决。 我们要检查  寄存器更改为什么会解决 该问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TI 不建议在新设计(NRND)中使用 TVPxxxx 器件。 对这些器件的支持非常有限。

    e2e.ti.com/.../622064

    此致、
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于客户以前使用该器件的情况、谁可以支持此案例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、这些寄存器不需要更改。 更改这些寄存器是否有具体原因?

    请使用""中提供的示例设置文件 以获得您尝试解码的特定视频分辨率。

    BR、

    Steve