Other Parts Discussed in Thread: TVP7002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP7002 大家好、
我的客户现在正在使用 TVP7002、当 寄存器0Bh、0Ch、0Dh 更改为0x80时、遇到图像卡住、我们还测试了 Vsync、 有一些 信号丢失。 当我们将 寄存器更改为0x90时 、问题 就会得到解决。 我们要检查 寄存器更改为什么会解决 该问题? 谢谢。