This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:电力输送应用中的 CC 引脚检测

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS65983B, TUSB422, HD3SS3212, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783437/hd3ss3220-cc-pin-detect-in-power-delivery-application

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPS65983BTUSB422HD3SS3212TPS65987D

尊敬的 TI:

我们的产品需要 Type-C 连接器、因此我们需要使用 HD3SS3220。 然而、在我读取数据表后、我意识到 CC 检测仅支持高达3A 的电流。 它不支持 PD (电力输送)。  

但是、我们的产品可能需要 PD 供电、如何解决此问题? 谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将 PD 控制与 HD3SS3220结合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您的回复。 您对 PD 控制器有什么建议吗? 是否有任何参考设计?

    谢谢
    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65983B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一个具有 i2c 的外部处理器、则可以考虑使用 tusb422。

    并考虑 HD3SS3212开关。 仅适用于 USB 应用。

    如果您需要视频、我们还有其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我也找到了 TPS65987D。 TPS65987D 之间唯一的区别是内部电源开关吗?
    谢谢!
    谢谢
    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Win、
    感谢您的建议。 我阅读了 TUSB422的数据表。 看起来它只是在不控制 VBUS 环路的情况下进行 CC 通信。 如何在 CC 通信完成之前关闭到系统的 VBUS?
    谢谢
    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看422数据表中的图76以了解 VBUS 控制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该设计具有从 SOC 到控制 MOSFET 的多个 GPIO。 但是、根据我的理解、SOC 仅在具有电源时工作。

    如果电池电量耗尽或某些系统内部没有电池(例如仅通过 USB 供电的软件狗)、此芯片是否仍然工作?

    是否最好使用 TPS65987d?

    谢谢!

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能更易于使用 TPS65987d
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢! 完成设计后、您是否有时间查看原理图? 如果是、您能给我提供您的电子邮件地址吗?

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    收到我的友谊请求后、您将看到我的电子邮件请求。