Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS65983B, TUSB422, HD3SS3212, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 主题中讨论的其他器件: TPS65983B、 TUSB422、 HD3SS3212、 TPS65987D
尊敬的 TI:
我们的产品需要 Type-C 连接器、因此我们需要使用 HD3SS3220。 然而、在我读取数据表后、我意识到 CC 检测仅支持高达3A 的电流。 它不支持 PD (电力输送)。
但是、我们的产品可能需要 PD 供电、如何解决此问题? 谢谢!
谢谢
风扇