This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:哪个引脚是 LED GPIO

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785155/dp83867ir-which-pin-is-the-led-gpio

器件型号:DP83867IR

您好!

我使用的是 PAP 版本的芯片。 在数据表的第8.5.2章中提到了第4个 LED (RXD7/GPIO)、但在引脚列表中、RXD7没有提到它的 GPIO 功能。

相反,该器件具有两个具有 GPIO 功能的其他引脚:RX_ER / GPIO 和 COL / GPIO。 我可以在寄存器 LEDCR1位15:12中将 LED 熔合分配给哪一个。

谢谢 Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    要将 RXD7配置为 LED_3引脚、需要将寄存器0x171的位15:12设置为0110。

    然后、可使用寄存器 LEDCR1位15:12配置 LED_3以执行所需的功能。 默认情况下、当建立100 Base-TX 链路时、它将开启。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,令人困惑的是,引脚说明没有提到 RX_D7作为 GPIO 的次级功能,但实际上,reg 171明确地说它是 RX_D7
    谢谢
    Sebastian