请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 您好!
我使用的是 PAP 版本的芯片。 在数据表的第8.5.2章中提到了第4个 LED (RXD7/GPIO)、但在引脚列表中、RXD7没有提到它的 GPIO 功能。
相反,该器件具有两个具有 GPIO 功能的其他引脚:RX_ER / GPIO 和 COL / GPIO。 我可以在寄存器 LEDCR1位15:12中将 LED 熔合分配给哪一个。
谢谢 Sebastian