This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:延长针对101 Hard_Reset 问题的 tSenderBase 时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810349/tps65987d-extend-the-tsenderresponse-timeou-for-101-hard_reset-issue

器件型号:TPS65987D

大家好、

  这里需要您的帮助,以便我的客户询问我们是否帮助延长了 tSenderBase 超时时间? 可能是30ms 到300ms?

  由于我的客户希望检查是否可以通过延长 tSenderBase 超时来解决此问题。

  注释。  

    问题 :已检查0x40寄存器,并报告 101超时问题。  

    2.我的客户:芯片供应商 Qualcomm 检查了日志,并确认它是由于请求数据包而导致的。 源在“tSenderBase”时间内未收到请求数据包并发出硬重置。 我的客户已尝试使用 Qualcomm 的多个解决方案、但仍无法解决此超时问题。

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    TPS65987D 兼容 PD、并遵循这些时序的规格。 遗憾的是、无法修改这些时序、因为这会导致 TPS65987D 出现合规性问题。 我建议与客户合作、以确保其所连接的器件能够在指定的时间内响应拉电流能力消息。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      感谢您的回复并理解这一个。 因为 我的客户将使用 TPS65987D 连接   其产品中内置的 QCOM 芯 片组、并定制 TPS65987D 代码以满足其硬件设计需求。 这意味着他们希望我们在其应用中不需要考虑满足 PD 兼容性要求。

     他们确实需要我们支持此 TPS65987D FW 定制请求。 由于目前处于中,如果 TI 不支持 TPS65987D 代码中的此 FW 更改请求,则其设置将会出现问题,因此无法交付产品。 我们可以支持它吗?

     

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    客户的系统中是否有控制 TPS65987D 的 I2C 主设备? 如果是这种情况、我们可以提供一种可能适合他们的解决方法。 请告诉我。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      是的、谢谢。 他们已通过 RD 进行检查。 请帮助我们分享解决方法的详细建议和方法 。 我们需要在下星期一初为我的客户提供更新。

    此致、

    艾伯特·李。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我正在与团队核实这一点、并将尽快返回给您。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我就这个项目与团队进行了交谈。 我们无法为此支持自定义固件。 但是、如果您提供了 PD 日志和有关该问题的更多详细信息、我们可以建议客户是否可以针对该项目执行基于 MCU 的权变措施。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     感谢您的回复。 我无法了解您对变通办法建议的需求。 是否会提供您 所需的更多说明和项目  、或者我们可以与客户固件团队进行电话联系?

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果您可以提供要更改的计时的 PD 日志、这将很有帮助。 但是、您似乎在要求更改 PD 行为、但我们不能支持这种更改。 对于 PD 行为变化、也不存在 MCU 权变措施。 TPS65987D 不支持定制 FW。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

       需要您对此问题的帮助: 要提供更 具体的描述和所需的项目?

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    正如我在前两篇文章中所说、我们需要 PD 日志来确定您要更改的内容。

    但是、正如我说过的、从您之前的描述来看、这听起来不像可以使用 MCU 进行更改的东西。 TPS65987D 不支持此功能。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     是否为您  所需? 如上所述、需要您的帮助解决方案。

    此致、

    艾伯特·李。

    e2e.ti.com/.../PD-Log_2D00_0516_2D002D00_1330_2D00_1500.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      随附的是我们从客户处获得的硬重置和内核日志、供您参考。 如上所述、需要您的帮助解决方案

    此致、

    艾伯特·李。

    e2e.ti.com/.../hard_5F00_reset_5F00_issue.xlsxe2e.ti.com/.../kernel_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的日志。 遗憾的是、这不能通过 MCU 权变措施进行更改。 此 PD 行为符合 PD 规范、无法通过 MCU 权变措施进行更改。 如前所述、我们不支持自定义 FW、因此遗憾的是无法更改。

    我建议与客户合作、确保他们的接收设备能够在 USB PD 规范中突出显示的 tSenderBase 内做出响应。 TPS65987D 在此处工作正常、无法更改工作状态。  

    谢谢、
    Eric